Hi:
QN9090 的SDK2.6.3里面qn9090dk6_otap_client_att_freertos例程现在在MCUXpresso IDE无法debug运行, DK6的程序也还是之前的程序,这个OTAP程序没有烧录进去,如下截图:帮忙看看什么问题?
1 到这个目录,安装dk6 programmer,tools\JN-SW-4407-DK6-Flash-Programmer,这个目录也有文档
2 JP7 和JP4跳帽插在中间
3 线插在FTDI USB,不需要插LPC-LINK2,文档里有图片
4 到dk6 programmer安装目录,把要下载的bin文件放到该目录,在那个目录下打开命令行(shift+鼠标右键,打开powershell),输入DK6Programmer.exe -s 串口号 -e FLASH -p bin文件,文档里有命令
1 先装lpcscrypt,
2 把JP5跳帽,改到DFU
3 进入安装目录LPCScrypt_2.1.1_15\scripts,双击program_JLINK.cmd
4 跳帽改回来
Jlink调试原则上是只能用于测试不能用于生产的
现在跳帽是在NORMAL, 装完lpcscrypt后,改到DFU,运行program_JLINK.cmd,然后再改回NORMAL,然后在MCUXpresso IDE里面不用做修改配置是吧?
Jlink调试原则上是只能用于测试不能用于生产的。 您的意思是 最后生产还是推荐使用 dap固件?
另外我们自己的产品板子接出了JLINK调试口SWDIO SWDCLK, 问下这个使用JLINK V9版本的JLINK仿真器可以调试下载吧?