Kinetis L MCU Challenge México - Tatuaje traductor

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Kinetis L MCU Challenge México - Tatuaje traductor

Kinetis L MCU Challenge México - Tatuaje traductor

El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto.

#include "mbed.h"

#include "MMA8451Q.h"

#define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1)

DigitalIn dedo1();

DigitalIn dedo2();

DigitalIn dedo3();

DigitalIn dedo4();

AnalogIn flex_dedo1();

AnalogIn flex_dedo2();

AnalogIn flex_dedo3();

AnalogIn flex_dedo4();

AnalogIn dedos unidos();

DigitalIn puno1();

DigitalIn puno2();

/* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/

int main(void) {

    MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS);

//el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano

//por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion.

}

标签 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-15-2013 11:28 PM
更新人: