请问S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序哪一部分是在RAM运行的,从哪里开始就在DDR中运行了?
您好, @piaochunri
如果您使用BSP中的默认配置,是不需要额外配置的。
如果您有新的问题,可以在community中直接发新的帖子,谢谢
Best Regards
Chenyin
您好,感谢提出宝贵问题
NXP AUTO BSP实现了ATF中的两个部分:BL2和BL31。
其中BL2运行在SRAM中,而BL31运行在DDR中
请问这个ATF运行完会自动运行uboot吗,需要什么额外的配置吗