最近买了一个P1022DS 开发板,因调试需要,需要Uboot源代码参考下,不知谁能分享下,非常感激!
Hello Jiawei Xu,
SDK 1.7 u-boot 已经transcend 到你的邮箱。 你如果需要Linux SDK 编译环境,可以从官网上Linux® SDK for QorIQ Processors v1.8|Freescale 下载和安装SDK SOURCE 和Cache ISO。
你可以参考这个文档QorIQ Linux SDK 1.6 Working With Yocto , 关于怎样使用Yocto SDK。
Have a great day,
Yiping
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
非常感谢你的帮助!
但是你发来的链接,我下载以后的压缩包有问题,解压以后文件无法阅读,您能重新给我发一次吗???
非常感谢!