PTN3460/I failed to output LVDS

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

PTN3460/I failed to output LVDS

1,147件の閲覧回数
iamOJZ
Contributor I

Hi, NXP engineers

我在做一个基于PTN3460的eDP to LVDS驱动板项目,用来驱动800x1280的LCD(single LVDS bus, 6bit),但是在上电之后LCD只有背光点亮了,画面没有任何的显示。

随后检查了电路板和连接线暂时没有发现接触不良的地方(芯片、屏幕供电正常),随后也多次修改了芯片参数和LCD的EDID,但还是没有解决问题,由于身边没有示波器去进一步测量输入输出的波形,网络上也找不到相关案例,所以前来求助工程师大大们。下面附上项目所使用的一些芯片参数、LCD规格书和EDID,希望提供一些解决问题的思路和修改建议,非常感谢!!!。

测试平台:基于Intel Skylake-Y的Windows10

如需要可提供驱动板原理图和电路图。

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

1,094件の閲覧回数
iamOJZ
Contributor I

通过重新设计PCB后将输出通道从EVEN通道改为ODD通道之后输出画面正常了。但是又有一个新的问题,芯片无法和MCU进行IIC通讯,MCU在i2c_send(0x40)之后收不到来自芯片的ACK,检查了连接线路没有问题,再次希望工程师们提供一解决问题的经验,非常感谢。

0 件の賞賛
返信

1,062件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Please read attached file from page4 for more detail about IIC communication.

0 件の賞賛
返信