LPC4337JBD144烧录用几个引脚?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

LPC4337JBD144烧录用几个引脚?

725件の閲覧回数
dracen
Contributor I

LPC4337JBD144烧录用几个引脚?,uart和JTAG烧录,烧录器用哪种,手里有PT2302转TYPEC有线,还有FT232线,不知道接哪些引脚。说明书上说uart0用71和85,用flahsmagic总是提示波特率不正确,波特率57600—12MHz。

0 件の賞賛
返信
5 返答(返信)

702件の閲覧回数
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @dracen 

If you using Flash Magic with LPC4337 ISP mode program. about the pins please refer to:

Alice_Yang_0-1719310242324.png

 

 

BR

Alice

 

0 件の賞賛
返信

691件の閲覧回数
dracen
Contributor I

我是一个纯小白,你的意思是除了接p2_0和p2_1引脚,还需要接p2_3和p2_4吗?烧录软件我用的是flash magic,下载器有什么需求呢?如果我用jtag方式通过J-link烧录那又需要注意什么问题,引脚又是哪几个?

0 件の賞賛
返信

665件の閲覧回数
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @dracen 

1> 如果使用flash magic, 不用额外下载器。只需要将LPC4337 进入ISP 模式, 通过串口就可以烧写。

推荐参考:

https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers-Knowledge/Flash-Magic-Programing-LPC/ta-p/1152763 ->   1.1 UART ISP Mode Demonstration

2> "你的意思是除了接p2_0和p2_1引脚,还需要接p2_3和p2_4吗?"

P2_0 & P2_1 或者P2_3 & P2_4. 对用UART0 或者UART3.

3> 如果用Jtag, 请参考 https://community.nxp.com/thread/388998 

或者参考LPCxpresso4337 原理图:

https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools...  

 

BR

Alice

0 件の賞賛
返信

653件の閲覧回数
dracen
Contributor I

我用数据线是ft232,rx和tx接在75脚和81脚上,flash magic,型号lpc4337,波特率57600,12Mhz,当我点flash magic 上的isp 菜单下第三项时总是提示我波特率不正确,检查step 1,这又是什么问题?

0 件の賞賛
返信

599件の閲覧回数
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @dracen 

如果用用Flash  maigc,请先进入ISP 模式。 

如果仍然有问题,请把硬件连接拍照, 并把电脑端操作步骤截图或录视频发出来。我帮你查看。谢谢。

 

BR

Alice

0 件の賞賛
返信