[解决方案] IAR版本8.32无法调试’1B’版本的LPC55S69芯片
当您是第一次调试LPC55S69时,请阅读以下文档,并仔细检查您的IDE,SDK和EVK版本是否正确。
通常,我们推荐用最新的IDE,SDK和EVK板。
使用LPCXpresso55S69修订版A2板和1B芯片时的重要更新
[问题描述]
当您使用IAR 8.32调试LPC55S69'1B'芯片时,IDE会提醒您“调试会话无法启动”,如下图所示:
失败的原因是IAR 8.32的LPC55S69芯片配置文件仅支持0A 版本的芯片,而不支持'1B'。
我们强烈建议客户下载并使用IAR 8.40.2或最新版本。 IAR IDE从8.40.2开始支持LPC55S68'1B'芯片。
[解决方法]
如果出于某些原因必须使用IAR 8.32,则可以下载附加的zip文件。 该zip文件像补丁一样,包含IAR LPC55S69'1B'支持文件。
解压缩该文件并在IAR安装路径下合并相同的文件:IAR \ arm \ config \ flashloader \ NXP
这样之后IAR就可以支持“ 1B”芯片
[如何识别LPC55(S)6x芯片版本]
在顶部标记代码上,标记字符串的末尾有“ 1B”字符。 参见下面的两张图片,左边一张是“ 1B”版本芯片。
LPC55(S)6x ver '1B' LPC55(S)6x ver '0A'
标签: