MCU型号为MKS22FN128VLH12。 这个例程的位置SDK_2.0_MAPS-KS22\boards\mapsks22\demo_apps
我发现在SDK_2.0_MAPS-KS22\SDK_2.0_MAPS-KS22\boards\mapsks22\demo_apps\FlexCAN_UART 的demo工程有一问题。现象为:
只要是can-->uart方向发送数据后首次uart-->can发送的数据在can这边显示异常,再次就正常了。如图所示。can设备接收到的序号为2的数据是有问题的。接收显示数据应该为0908070605040302,而真正显示结果为0909070705050707。
望大神可以相助。非常谢谢!Kerry Zhou
问题已解决。
Hi K IVA,
楼主你好!
不好意思,来迟了,昨天有事情没能帮你分析问题。
如果问题解决,最好也把你的解决方案放出来,这样以后其他网友遇到类似问题也有个参考,谢谢!
后续有问题,欢迎继续发帖交流!
Have a great day,
Jingjing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------