¿Cómo se hace para enviar un valor numérico por el PORTA de una FRDM-K64F?. Sé que se puede hacer pin por pin, pero me interesa sacar un valor numérico de una sola vez. Por ejemplo en los PIC existe la función output_A(0x07) que hace que por el puerto A del micro aparezca el valor 7 (con el compilador PIC C), que es lo mismo que PORTA = 0x07 (con el compilador C18). Estoy utilizando el MCUXpresso IDE para programar mi FRDM-K64F. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos
Hello Quintana Carlos
In the following page you can download the SDK for the FRDM-K64F board.
Within the SDK you will find all the drivers needed to work with all the peripherals of the board and also example projects that you can use as a guide for your final application.
Hope it helps!
Victor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------