Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F

571件の閲覧回数
carlosquintana
Contributor I

¿Cómo se hace para enviar un valor numérico por el PORTA de una FRDM-K64F?. Sé que se puede hacer pin por pin, pero me interesa sacar un valor numérico de una sola vez. Por ejemplo en los PIC existe la función output_A(0x07) que hace que por el puerto A del micro aparezca el valor 7 (con el compilador PIC C), que es lo mismo que PORTA = 0x07 (con el compilador C18). Estoy utilizando el MCUXpresso IDE para programar mi FRDM-K64F. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos

ラベル(1)
0 件の賞賛
1 返信

484件の閲覧回数
victorjimenez
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Quintana Carlos

In the following page you can download the SDK for the FRDM-K64F board. 

Within the SDK you will find all the drivers needed to work with all the peripherals of the board and also example projects that you can use as a guide for your final application. 

Hope it helps!

Victor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 件の賞賛