RT1052更换qspi flash后,使用mfgtool下载bin失败

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

RT1052更换qspi flash后,使用mfgtool下载bin失败

901件の閲覧回数
echozeng
Contributor III

问题:

       使用官网下载的flashloader工具,默认配置可以烧写程序到hyperflash。

       当更换qspi flash型号后烧写程序失败,对应ivt_flashloader是否需要更改?或者如何更改?

多谢!

0 件の賞賛
1 返信

678件の閲覧回数
jeremyzhou
NXP Employee
NXP Employee

Hi echo zeng,

非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
请参考应用手册AN12108烧录QSPI flash.

Have a great day.

TIC

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛