但是,在hyper flash Bootloader這塊始終沒有相關資源,這邊說到的
Bootloader資源是如下:
[ 提供API,或是提供example code (command for Cortex-m7),使我們能在
hyper flash內使用此code去jump到不同的sector去執行]
先前使用ST的F4和F7系列時(即Cortex-m4, m7),ST官網有提供這樣的source
code資源,甚至還有具備IAP功能的範例code,大幅加速系統開發,而在NXP
RT1050這塊,希望也能提供類似資源,不然在開發application軟體時,還要先花
大量時間資源去開發IC底層相關的bootloader,開發出來後也只適用於RT1050(因
Bootloader本來就很適應體高度相關),這樣的經濟資源效益不夠,因此希望
RT1050也能提供相關資源。
我想RT1050 bootloader的資源應該是遲早會在MCUX-SDK的新版本提供,這邊有說
到: https://community.nxp.com/message/1004044?
commentID=1004044#comment-1004044
但是仍然不知道確切的公佈時間,距離上面這篇回應時間到現在已經又過一個月
了,想請問目前有進一步資訊嗎?
感謝回應 :smileyhappy:
Joan你好,
你提供的這份我已經看過,並非Flashloader/IAP,這份只是教如何讓系統從flash開機而已,
我們所需要的功能是在Flash內,由一個application切換到另一個application,常見的說法叫做"Jump to application",
在Cortex-M4系統的做法是透過CMSIS的API:__set_MSP,把Main stack point指定到你想跳過去的address,接著執行jump的動作,系統此時就從current flash address 跳轉到你想去的destination flash address,
在Cortex-M7的RT1050資源中,我們找不到類似的source code範例,因此來此詢問
謝謝
joanxie 留言:
关于如何启动hyper flash 你可以参考我们的Application Note
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12107.pdf?fsrch=1&sr=2&pageNum=1
謝謝,看來有得等了..... 這幾乎是產品必備功能,ST有資源,我相信NXP也應該要有!!
Joan Xie 留言:
明白你的意思了,去问了下RT1050 team的工程师,这个release的时间还没有定,没有具体时间