imx6ull 通过mfgtools刷新后无法启动

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

imx6ull 通过mfgtools刷新后无法启动

ソリューションへジャンプ
1,747件の閲覧回数
我爱下载
Contributor III

提示信息为:

CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.0 528 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Commercial temperature grade (0C to 95C) at 49C
Reset cause: POR
Board: MYS-MX6ULL 14x14
I2C:   ready
DRAM:  256 MiB
NAND:  256 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
Display: TFT43AB (480x272)
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC0
Error: FEC0 address not set.
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
=> (?at 396 MHz
Unknown command '(?at' - try 'help'
不知道这是什么原因造成的。
ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 解決策
1,307件の閲覧回数
我爱下载
Contributor III

问题找到了,应该是串口工具 在重启动过程中输出了无效字符导致的。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)
1,308件の閲覧回数
我爱下载
Contributor III

问题找到了,应该是串口工具 在重启动过程中输出了无效字符导致的。

0 件の賞賛
返信
1,307件の閲覧回数
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你好,你这里串口参数要设置正确,具体设置参考我们的User Guide 文档。

0 件の賞賛
返信