后来,移植了mplayer 好像也不能固定到流码,而且还没有声音,而且还是软件解码。cpu温度很高。
反正是想实现一个类似
mplayer -slave -quiet -wid 可以把流码固定到QLabel 里面
不要像下面一样,这样是不好操作的!
、
你好,Guanqiong Xie :
我用的是 linux3.05 imx6q 的 uboot 2009 的 rootts 用的 qt 是4.8.5 的 rootfs 里面有 gplay 我想用qt 去调用 glpay 做一个播放器,但是呢,gplay 没有 -save 这种模式(mplayer 有这种 模式,但是的话 他播放视频的时候会卡顿而且 cpu 发热厉害), 对于 gplay 我程序控制不了输入终端。 例如 我要在qt实现 缩小 ,暂停, 播放,快进等。 我希望能在qt 控制它,谢谢!
期待你的回复!