项目需求:
同时录制gui和视频的叠加数据,使用gstreamer来做,目前单独录制视频功能已经实现,如何录制gui,有没有哪个插件是包含gui和视频的数据呢。
您好
请问你实现了GUI+creamer的叠加了吗?能向您请教下怎么实现得吗?
谢谢
叠加了,使用Ipu模块进行alpha叠加,但是效果和预览效果肯定有差异
您好 请问能给指点下吗?我们也想实现这个 视频上叠加菜单和一些文字、数字信息 用按键操作那种 能指点一二吗?
谢谢
Hello Kun,
Probably you will have 2 way to realize your purpose:
1. Porting recordmydesktop to your board. then use it to record gui + camera image.
or.
2. gst-launch command should be also feasible.
see the link, please!
采用gst-launch命令进行linux屏幕录制 - manjiao4651538的博客 - CSDN博客
Have a nice day!
NXP TIC Weidong Sun
谢谢!
感谢你理解了我的问题,你提供的方案我试过,ximagesrc这个插件无法使用,并且无法使用的原因我也找到了,可以实现录屏功能。
但是,我们的需求能够拍照(包含gui和视频信息,同时会向照片里面添加注释等文本信息),因此,我放弃了ximagesrc插件方式,采用了如下方式:
1, appsrc ! vpuenc_h264 ! appsink 实现将fb0数据写入文件
2, imxv4l2src ! vpuenc_h264 ! appsink 实现camera拍照
目前上述功能均实现,最后还需要将2张图片进行融合,不知道这里该怎么做?