TO: weidong Sun,基于Android 11移植WIFI_BT模组AW-CM276NF至i.MX 8MQ

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

TO: weidong Sun,基于Android 11移植WIFI_BT模组AW-CM276NF至i.MX 8MQ

ソリューションへジャンプ
1,053件の閲覧回数
pyh0603
Contributor III

Weidong,

你好,我有一个关于WIFI/BT的问题想请教你。基于Android 11移植WIFI_BT模组AW-CM276NFi.MX 8MQ

1. 首先是硬件与官方开发板的区别 

 

官方开发板imx8mq

我们定制板

Wifi/BT模组

AW-CM276MA-PUR

AW-CM276NF

Android 11 PCIE接口

Pcie2

Pcie1

接口

M2接口

直接焊接

 

2. 遇到的问题,在系统启动,初始化pcie的时候报如下错误:

[    5.003183] imx6q-pcie 33800000.pcie: Phy link never came up

[    5.009289] imx6q-pcie 33800000.pcie: failed to initialize host

[    6.026260] imx6q-pcie 33800000.pcie: unable to add pcie port.

3. WIFI/BT部分的原理图如下

pyh0603_0-1654572652251.png

系统启动之后,GPIO的状态

  • VDD_3V3_wifi: 3.3V电压正常
  • PCIE_nPME:为高电平
  • SAI3_RXC:为高电平
  • WL_nPEREST:在上电过程中,有一个低电平拉低复位的操作
  • CONFIG_HOST电平状态

          CONFIG_HOST0:  1

          CONFIG_HOST1:  1

          CONFIG_HOST2:  0

  • REF_CLK_32K32.76K方波
  • PCIE1_TXN/PCIE1_TXP:  高电平
  • PCIE1_RXN/PCIE_RXP: 低电平
  • WIFI_PCIE_CLKN/ WIFI_PCIE_CLKP波形如下:  

     

  • pyh0603_1-1654572699628.png

4. 时钟发生器

pyh0603_2-1654572728584.png

PCIE1_REF_CLKP/PCIE1_REF_CLKN/WIFI_PCIE_CLKP/WIFI_PCIE_CLKN波形:

pyh0603_3-1654572746113.png

5.  软件设备树的配置:

 

pyh0603_6-1654572789095.png

 

pyh0603_7-1654572796179.png

6. 个人源码跟踪分析

我注意到日志中有报错“Phy link never came up”,而官方的开发板直接是“Link up”,日志对应的源码:"drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware.c"

int dw_pcie_wait_for_link(struct dw_pcie *pci)

{

        int retries;

        /* Check if the link is up or not */

        for (retries = 0; retries < LINK_WAIT_MAX_RETRIES; retries++) {

                if (dw_pcie_link_up(pci)) {

                        dev_info(pci->dev, "Link up\n");

                        return 0;

                }

                usleep_range(LINK_WAIT_USLEEP_MIN, LINK_WAIT_USLEEP_MAX);

        }

        dev_info(pci->dev, "Phy link never came up\n");

        return -ETIMEDOUT;

}

EXPORT_SYMBOL_GPL(dw_pcie_wait_for_link);

int dw_pcie_link_up(struct dw_pcie *pci)

{

        u32 val;

        if (pci->ops && pci->ops->link_up)

        {

                return pci->ops->link_up(pci);

        }

        val = readl(pci->dbi_base + PCIE_PORT_DEBUG1);

        printk("@alan dw_pcie_link_up 2 val:[%x]\n", val);

        return ((val & PCIE_PORT_DEBUG1_LINK_UP) &&

                (!(val & PCIE_PORT_DEBUG1_LINK_IN_TRAINING)));

}

EXPORT_SYMBOL_GPL(dw_pcie_link_up);

由于pci->ops->link_up接口没有实例化,因此判断是否Link up 主要是读取寄存器readl(pci->dbi_base + PCIE_PORT_DEBUG1)

经调试打印读取val的结果为0x 8200000,不满足Link up的条件。至于为什么读取的寄存器值不正确,我目前没有进一步跟踪的思路。

 

@weidong_sun 你能帮我分析一下“Phy link never came up”,出现的原因,以及相应的解决方法吗?

 

ラベル(2)
0 件の賞賛
1 解決策
1,015件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @pyh0603 ,

我从头开始看了一下你的描述。

1. Hardware

--PDn脚 拉高3.3V,OK

--CONFIG脚配置为PCIE UART接口,OK

--PERSTn和WDISABE拉高对的。

所以,hardware没啥问题。

2. software

我看到你的dts中,不仅添加了&pcie0节点,还加了pcie0-ep节点(这个不应该加,这是板子测试时,2个板子PCIE直接连接,一个做RC,一个做EP,进行传输速率测试用的)所以,你把pcie0-ep节点的status配置为disabled。

 

这样你的276模组应该可以工作了。

 

weidong

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
1,016件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @pyh0603 ,

我从头开始看了一下你的描述。

1. Hardware

--PDn脚 拉高3.3V,OK

--CONFIG脚配置为PCIE UART接口,OK

--PERSTn和WDISABE拉高对的。

所以,hardware没啥问题。

2. software

我看到你的dts中,不仅添加了&pcie0节点,还加了pcie0-ep节点(这个不应该加,这是板子测试时,2个板子PCIE直接连接,一个做RC,一个做EP,进行传输速率测试用的)所以,你把pcie0-ep节点的status配置为disabled。

 

这样你的276模组应该可以工作了。

 

weidong

0 件の賞賛
991件の閲覧回数
pyh0603
Contributor III

@weidong_sun , 感谢您的回复。

最终的问题找到,应该是我们硬件在焊接的时候,PCIE接口焊接有问题,导致最终PCIE通信不正常。

 

谢谢!

0 件の賞賛