各位好,
最近买的MCIMX6QAICPU2的nxp的imx6q的开发板。使用的4.9.88的内核和与之对应的uboot。uboot依照卡开发原理图修改串口为uart4.其他未做修改。使用dd命令制作启动SD卡。SD卡为16G。SD卡制作好后,插到开发板。上电启动,串口没有任何输出。用mfgtool工具测试发现,处于烧录模式。开发板上的拨码开关按照user guide设置为sd启动。但是就是不行,一直出去烧录模式。
请问我该怎么做呢?
Firstly, you can try to use the default uart or change.
我yocto编译下来的uboot默认uart是uart1。而MCIMX6QAICPU2开发板的debug口是uart4,我必须做出修改的啊。修改后,dd烧录到SD卡,然后插到开发板上。上电,串口依旧没有任何东西出来。用mfgtool测试连接,显示是在烧录模式。都不知道怎么办了
Are you using the demo images or images you build yourself?
有试过的,但是一直在烧录模式,不知道为啥啊,所有的拨码开关都是按照userguide上来默认设置的,也没动过。