MCIMX6QAICPU2 一直处于烧录模式

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

MCIMX6QAICPU2 一直处于烧录模式

1,105件の閲覧回数
475143463
Contributor III

各位好,

最近买的MCIMX6QAICPU2的nxp的imx6q的开发板。使用的4.9.88的内核和与之对应的uboot。uboot依照卡开发原理图修改串口为uart4.其他未做修改。使用dd命令制作启动SD卡。SD卡为16G。SD卡制作好后,插到开发板。上电启动,串口没有任何输出。用mfgtool工具测试发现,处于烧录模式。开发板上的拨码开关按照user guide设置为sd启动。但是就是不行,一直出去烧录模式。

请问我该怎么做呢?

タグ(1)
0 件の賞賛
4 返答(返信)

963件の閲覧回数
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Firstly, you can try to use the default uart or change.

0 件の賞賛

963件の閲覧回数
475143463
Contributor III

我yocto编译下来的uboot默认uart是uart1。而MCIMX6QAICPU2开发板的debug口是uart4,我必须做出修改的啊。修改后,dd烧录到SD卡,然后插到开发板上。上电,串口依旧没有任何东西出来。用mfgtool测试连接,显示是在烧录模式。都不知道怎么办了

0 件の賞賛

963件の閲覧回数
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Are you using the demo images or images you build yourself?

0 件の賞賛

963件の閲覧回数
475143463
Contributor III

有试过的,但是一直在烧录模式,不知道为啥啊,所有的拨码开关都是按照userguide上来默认设置的,也没动过。

0 件の賞賛