我看到GPR1寄存器的bit13有这个引脚的配置,是否需要配置这个寄存器?
Hello Yaojun,
ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK这个引脚是输出50MHz时钟给外部的SMSC PHY 提供时钟的,从XI引脚进去。而SMSC PHY有一个REF引脚,这个引脚输出时钟也是50MHz,其目的是给到CPU端,用来进行网络MAC的收、发同步使用的。
但是i.mx6UL不需要这时钟,因为同步时钟,在CPU内部可以给到MAC进行同步。
另外,纠正一下:0x4001b0a8这个不是寄存器地址,而是往ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK的IOMUX PAD寄存器写入的值。
Have a nice day!
TIC weidong sun
ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK 这个引脚是6UL输出50M时钟用的,可以让它作为时钟输入端吗? 外部一个OSC提供时钟供驱动收发数据?