IMX6Q HDMI热插拔问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

IMX6Q HDMI热插拔问题

1,515 Views
小辉哥
Contributor III

IMX6Q HDMI热插拔问题 我接上HDMI转VGA的转接头发现系统启动后一直是提示设备插入拔掉 循环,这个脚的电压一直是跳变的

pastedImage_1.png

pastedImage_2.png

Labels (3)
0 Kudos
3 Replies

496 Views
Xiangli_Huang
Contributor I

转接头需要的电流超过CM2020的限制,导致热插拔出问题。

0 Kudos

1,160 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello xiaohui,

   HDMI_HPD引脚,是用来探测HDMI电缆是否插入或者拔出的,而这个引脚的电平连接器端一般在4.8V~5.0V左右,而靠近CPU端这个信号应该是3.3V左右。

   你的log显示时正常的。

Have a nice day!

TIC weidong sun

0 Kudos

1,160 Views
小辉哥
Contributor III

Hi,Wigros Sun

谢谢你的回复,问题找到了 是买的那个HDMI转BGA的头有问题,重新买一根HDMI的线 接到屏上就可以显示, 另外我想问下 linux-4.1.15 支持双屏显示吗 比如HDMI和LCD显示 这样如果支持要怎么样做

0 Kudos