IMX6DL HDMI Out 應用問題

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

IMX6DL HDMI Out 應用問題

616件の閲覧回数
frankweng
Contributor III

OS : android 6.0 (m6.0.1_2.0.0-ga)

 

OS Power on 狀況下,原本HDMI out是接1080P(640*480) 螢幕在不power Off的狀況下,換到只有支持640x480(1080P) 螢幕能正常顯示。

 

Download官網Sabresd_6dq image 驗證,是無在power on下作更換不同解析度螢幕。

 

 

作到此應用,請問是否有相關的patch Or 相關資料可以使用來修改code

 

在麻煩協助,謝謝!!!

ラベル(2)
0 件の賞賛
1 返信

470件の閲覧回数
frankweng
Contributor III

OS : android 6.0 (m6.0.1_2.0.0-ga) +HDMI only output

OS開機狀下從1080P的HDMI 螢幕更換到640*480的HDMI螢幕,kernel層的設定解析度更換,但是桌面的解析度並沒有更換,桌布的顯示會超過640*480的HDMI螢幕,沒能動態重新分配符合640*480的HDMI螢幕桌布問題

請求協助,謝謝

0 件の賞賛