OS : android 6.0 (m6.0.1_2.0.0-ga)
OS Power on 狀況下,原本HDMI out是接1080P(640*480) 螢幕在不power Off的狀況下,換到只有支持640x480(1080P) 螢幕能正常顯示。
Download官網Sabresd_6dq 的image 驗證,是無在power on下作更換不同解析度螢幕。
作到此應用,請問是否有相關的patch Or 相關資料可以使用來修改code。
在麻煩協助,謝謝!!!
OS : android 6.0 (m6.0.1_2.0.0-ga) +HDMI only output
OS開機狀下從1080P的HDMI 螢幕更換到640*480的HDMI螢幕,kernel層的設定解析度更換,但是桌面的解析度並沒有更換,桌布的顯示會超過640*480的HDMI螢幕,沒能動態重新分配符合640*480的HDMI螢幕桌布問題
請求協助,謝謝
never-displayed