在iMX6U上使用双声卡

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

在iMX6U上使用双声卡

487 Views
chadA
Contributor III

您好,

目前我正在尝试在iMX6UL的Linux4.1版本上将SAI1和SAI2都使用起来,实现双声卡的功能。

codec使用的是TI的TLV320ADC6140,我参考 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/IMX6UL%E5%8F%8C%E5%A3%B0%E5%8D%A1%E8%AE%BE%E7%BD%AE/m-p... 这个帖子里的方法,

将Machine驱动复制了一个出来,目前双声卡已经出来了。但是配置route时遇到了问题,因为codec和cpu端的widget都只有一份,这个该如何区分?

谢谢

0 Kudos
2 Replies

472 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

配置route时遇到了什麼问题?

0 Kudos

458 Views
chadA
Contributor III

您好,跟你确认下:

如上所述,我的两个声卡的codec以及platform都是一样的,所以他们加载出来的widget以及流名称这些也是一样的。这样当我为两个声卡配置route的时候,这些route配置就是一样的了。所以我的问题是针对不同的声卡配置,对应的流和widget是否会根据我选择的声卡自动切换的?或者说,声卡中的widget这些名字重复并不影响我对不同声卡的route配置?

谢谢

0 Kudos