Hello Yu,
I.MX7S的image下载方法和I.MX7D是完全一样的,他使用的是I.MX7D的VID和PID。既然,能够正常的烧写image到eMMC上,说明OS Firmware能够被正常下载到DDR内存中,并运行起来。
所以,问题应该不是出在MFG TOOLS上。请这样调试一下看看:
(1)检查一下boot configuration select的配置是否正确。
只有这个正确了,才能从指定的接口存储器启动。
(2)修改一下ucl2.xml中的你使用的list内容,只烧写u-boot,其他image下载命令注释掉。
(3)把boot_mode[1:0]配置为:usb downloader模式。
然后,运行MFG TOOLS,只把u-boot下载到emmc上,然后,配置boot_mode[1:0]两个脚:internal boot。上电再试试。
Have a nice day!
Weidong sun
另外我相同的代码烧写烧写到开发板能够启动,烧写到自己的板子怎么就不能够启动