关于使用yocto 环境单独编译设备树问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

关于使用yocto 环境单独编译设备树问题

3,291件の閲覧回数
zhilinhuang
Contributor III

各位nxp 工程师你们好,

在开发过程中经常会碰到利用编译时间来区分版本号

在开发kernle 过程中 希望 独立 kernle (zImage) 和 dtb  一般情况下 kernle 镜像都不会去修改 

只是修改 dtb 而已 使用下面命令两个都是同时编译无法 区分那个是最新。

bitbake -c compile -f linux-imx
bitbake -c deploy -f linux-imx

问,是否有单独编译 dtb 的命令呢

单独编译 zImage 和 dtb 

期待你的回复!

ラベル(2)
0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

2,383件の閲覧回数
xinge
Contributor I

我是这么做的,安装交叉编译工具链,然后进入imx源码目录,这时就跟普通的编译内核一样了。

make zImage 是只编译编译内核,make dtbs 是只编译设备树。

2,383件の閲覧回数
zhilinhuang
Contributor III

你好,Xin Ge 非常感谢你的回答!

这个方法我知道,如果用 bitbake  这个工具可以实现单独编译dtb 

谢谢!

0 件の賞賛
返信