在使用这个cockpit工具时,可以成功读到A卡得UID等信息,但进行如上图第四个步骤时报错,报错信息为:[2024.08.27 09:21:25]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:33]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:34]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:35]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
能帮忙分析一下报错原因嘛?
这个是我用手机app读到的,但是用cockpit就读不到,你可以用手机app(TagInfo)读一下截个图嘛?
我对比了一下, 我这边是
ISO/IEC 14443-2 (Type A) compatible
并且我用这个程序调试也是一样的,也是检测不到,是不是因为不兼容14443-2导致的,
Hi
ISO 14443-2 规范的是射频能量和信号接口,信号的编码。 如果14443-2 不兼容的,可能会导致后续无法通行
为什么我拿cockpit读到的UID是正确的,拿给出的例程读到的第一个字节是0x88,从第二个字节开始才是对的
我这边读取的ultralight是正确的, 和tag info读取的是一样的 。 你读的是什么卡?
这个图片的pdf或者相关手册没有找到,可以帮忙发一下嘛
没有找到这个比较表格的出处, 但是MIFARE family是基于NDA (Non-Discloure-Agreement)的, 建议不要在public community讨论, 可以通过 建立一个support ticket Home (nxp.com)
DATA exchange with picc这个目的是干嘛?
k
M1卡不能用,那给的这个例程有没有能对M1卡进行写数据的?
可以试下 mifare classic demo
目前我们的NFC 库没有keil 的支持, 我们已经向software team 提出这项需求, 希望未来版本能够支持。目前客户可以自行porting