pn7462,cockpit工具使用

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

pn7462,cockpit工具使用

2,995 Views
leo_wh
Contributor I

1724721865212.png

在使用这个cockpit工具时,可以成功读到A卡得UID等信息,但进行如上图第四个步骤时报错,报错信息为:[2024.08.27 09:21:25]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:33]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:34]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:35]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT

能帮忙分析一下报错原因嘛?

1.png

0 Kudos
Reply
40 Replies

959 Views
leo_wh
Contributor I

4adf176501af55006e87804b49a6457.jpg

 这个是我用手机app读到的,但是用cockpit就读不到,你可以用手机app(TagInfo)读一下截个图嘛?

 

0 Kudos
Reply

965 Views
leo_wh
Contributor I
可以用手机app-TagInfo读一下截FULL SCAN界面的图嘛
0 Kudos
Reply

951 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我对比了一下, 我这边是

ISO/IEC 14443-2 (Type A) compatible

danielchen_1-1725850412644.png

 

 

0 Kudos
Reply

939 Views
leo_wh
Contributor I

1725853314081.png

并且我用这个程序调试也是一样的,也是检测不到,是不是因为不兼容14443-2导致的,

0 Kudos
Reply

889 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi

ISO 14443-2 规范的是射频能量和信号接口,信号的编码。 如果14443-2 不兼容的,可能会导致后续无法通行

 

0 Kudos
Reply

810 Views
leo_wh
Contributor I

为什么我拿cockpit读到的UID是正确的,拿给出的例程读到的第一个字节是0x88,从第二个字节开始才是对的

0 Kudos
Reply

766 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我这边读取的ultralight是正确的, 和tag info读取的是一样的 。 你读的是什么卡?

danielchen_0-1726206444173.png

 

0 Kudos
Reply

752 Views
leo_wh
Contributor I

1726218783695.png

这个图片的pdf或者相关手册没有找到,可以帮忙发一下嘛

0 Kudos
Reply

698 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

没有找到这个比较表格的出处,  但是MIFARE family是基于NDA (Non-Discloure-Agreement)的, 建议不要在public community讨论, 可以通过 建立一个support ticket  Home (nxp.com)

0 Kudos
Reply

947 Views
leo_wh
Contributor I
ISO/IEC 14443-2 (Type A) compatible这个是不是决定了它能不能建立通信?是不是因为不兼容
0 Kudos
Reply

1,262 Views
leo_wh
Contributor I
下载不了需要权限
0 Kudos
Reply

1,166 Views
leo_wh
Contributor I

leo_wh_0-1725440209021.png

DATA exchange with picc这个目的是干嘛?

0 Kudos
Reply

1,130 Views
leo_wh
Contributor I
这个发送0x60,这个返回值能说明什么
0 Kudos
Reply

1,461 Views
leo_wh
Contributor I

k

M1卡不能用,那给的这个例程有没有能对M1卡进行写数据的?

1.png

0 Kudos
Reply

1,451 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

可以试下  mifare classic demo

danielchen_0-1724835667378.png

 

0 Kudos
Reply

1,360 Views
leo_wh
Contributor I
可以提供一下keil开发平台下对M1卡读和写的Demo例程吗?
0 Kudos
Reply

1,431 Views
leo_wh
Contributor I
我发的那个里面没有吗?你发的这个我编译平台没下载,目前用的就是keil,有keil下的对M1卡的写程序吗?
0 Kudos
Reply

1,103 Views
danielchen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

目前我们的NFC 库没有keil 的支持, 我们已经向software team 提出这项需求, 希望未来版本能够支持。目前客户可以自行porting

0 Kudos
Reply

1,397 Views
leo_wh
Contributor I
还是说必须得用NXP相应的编译器下对应的例程程序才能对m1卡写数据
0 Kudos
Reply

1,413 Views
leo_wh
Contributor I
好的,EV2卡都有什么,我看看我这边有没有
0 Kudos
Reply