Hi:
QN9090 DK6开发板, 之前使用过lpcscrypt更新成JLINK调试报错,如下截图:
JLINK 在设备管理器里面是正常的,如下:
请问这个有可能是什么问题呢? 问题处理方式?
如果要改成LinkServer调试,需要怎么操作?
之前用是正常的?突然不正常了?
我这边把之前做的那个OTA的工程调试也是报错,如下图:
使用一个新的2.6.4的SDK 导出的NFC例程也是报昨天发的图片的错误。
是的, 之前做OTA升级的时候可以的,然后有一段时间我这边去处理其他项目了,现在又开始要做这个,然后出这个问题。
你环境是不是动过了,mcuxpresso的版本,sdk版本都变过吗?之前lpcscrypt,可以更新换成dap的固件,更新方法跟之前一样,用program_CMSIS.cmd这个脚本
换下载安装了V11.4.1的版本目前可以了, 提问的NFC相关的问题帮忙问问NFC的同事解答下哦。
mcuxpresso的版本没有变,还是之前的 v11.4.0 。 昨天试的nfc例程是sdk2.6.4的版本,然后今天我测试之前调试好的UWB OTA升级的项目也是调试报错,开发板也换了一个新的也是一样报错,如下图: