请问有没有k344搭配DP83848YB/NOPB实现的demo?
我安装的RTD版本是SW32K3_RTD_4_4_2_0_0_D2203,我没有找到对应这个版本的TCP/IP STACK包,请问在不升级RTD版本的情况下要怎么做?
我尝试安装了下STACK,在旧版是上有点问题,目前我是可以在RTD 2.0.1运行stack。如果你的工程目前只能使用RTD 2.0.0,那我建议你安装完RTD 2.0.1之后,配置为stack,再将配置文件移植到RTD 2.0.0版本上。lwip_s32k344这个demo是基于RTOS,没有发现还有别的demo提供。
我在文档里看到这个建议,请问VDD_HV_B的电压必须要提高到5V吗?我们的是3.3V,对网口调试会有什么影响吗?
没测试过,但是看到类似的回答如下:
You will have to move the jumper J30 on eval board from position 3-4 CLOSED to 1-2 CLOSED in order for on-board Ethernet level shifters to work properly.
我已参考配LEIP_S32K344 DEMO GUIDE 文档置了相关信息,在调试中遇到了这个问题,一直在while循环里,等待建立连接,请问出现这个问题的原因可能在哪里?
我已参考配LEIP_S32K344 DEMO GUIDE 文档置了相关信息,在调试中遇到了这个问题,一直在while循环里,等待建立连接,请问出现这个问题的原因在哪里?
好的,谢谢~
This TCP/IP stack release is intended to be used as integrated with S32 RTD drivers and FreeRTOS in a non-AUTOSAR based environment.
请问不跑嵌入式操作系统的demo有吗?example里只有回环测试