您好:
我在使用s32k144 spi功能时,发送数据正常,但是不能准确的从从机接收数据(从机是成熟的BMS采集芯片),我怀疑是发送数据的时序不对,我用逻辑分析仪采集了发送数据的波形,发现spi在发送数据时,每连续发送8个字节后,会间隔几个us左右再发送下一个4字节数据(我每一次发送的数据字节数是12字节)。
我使用的发送函数是SPI_MasterTransfer(&spiInstance,&Tx_Buf,&Rx_Buf,1);其中Tx_Buf 长度为12字节。
您能否帮助排查一下?
我发现lpspi 每发一个字节片选信号就拉高一个字节,没办法连续发送,导致从机无法有效接收到命令,这边有好的解决方案吗?
示波器波形图如下:绿色为sck信号,8个连续时钟周期后,会间隔几us 进入下一个连续时钟周期