PHY tja1103 ifconfig eth0 down 无法down网络 (linux 4.14)

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

PHY tja1103 ifconfig eth0 down 无法down网络 (linux 4.14)

264 Views
田工
Contributor I

麻烦请问下,为什么PHY 网络调通后,无法使用ifconfig eth0 down 无法down ? 还是link up. 

 

读取#define GMAC_PHYIF_CONTROL_STATUS 0x000000f8 这个地址的值是0xb0000

得到的是GMAC_PHYIF_CTRLSTATUS_LNKSTS  状态 --netif_carrier_on

而不是 状态 --netif_carrier_off ? 

 

是不是tja1103里面需要支持一些接口,或者关闭PHY的工作模式?

 

麻烦帮忙指导下,谢谢!

0 Kudos
Reply
0 Replies