KW38方案,OTA升级的bin文件写flash的接口可以在哪些资料里面查找到?支持DAP link吗?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

KW38方案,OTA升级的bin文件写flash的接口可以在哪些资料里面查找到?支持DAP link吗?

606件の閲覧回数
Yunping
Contributor I

我目前已经选用了KW38作为锚点,现在锚点有OTA升级的需求,之前在论坛的别的地方看到,有DAPlink这套机制能够满足要求(DAPLink/docs at main · ARMmbed/DAPLink · GitHub),后来发现不支持KW38,

现在我们要自己开发一套OTA升级功能,可以看那些资料来辅助实现这些功能,如果走CAN总线,如何将CAN总线收到的bin文件写入到Flash中,有提供了哪些接口?这些资料可以在哪个地方找到?另外,KW38的性能是否能够承受CAN的数据冲击?

0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)