*minicom -D /dev/ttyMCC* , insa invers, sub nicio forma.
Am urmat si indicatiile din datasheet de la acest link: http://192.168.7.2/docs/Arduino_M4_Processor/Communication.html
Am folosit si cod din sursele de la acest link (tot din datasheet):
http://192.168.7.2/docs/Serial_Libraries/Python_Serial_Libraries.html
Am cautat si peste tot pe Internet si am incercat diferite variante, insa tot nu putem sa vedem nimic folosind
**minicom -D /dev/ttyMCC** atunci cand transmitem din python catre arduino. Am incercat si din linia de comanda python sa scriem ceva pe seriala, in '/dev/ttyMCC'.
Ne-am blocat pur si simplu in acest punct, foarte important de altfel, pentru ca proiectul nostru nu poate evolua daca nu putem rezolva aceasta problema :(
Link-ul catre repo-ul nostru:
https://bitbucket.org/iodEL_LEC/lec_2017_iodel
Cele doua surse sunt:
- FaceTracking / Webcam-Face-Detection / eye-detection.py
- FaceTracking / Webcam-Face-Detection / eye-detection.ino
Mentionez ca avem un link simbolic de la '/dev/ttyS0' la '/dev/ttyMCC', de aceea folosim in python serial.Serial(
'/dev/ttyS0', etc).
Va multumim anticipat pentru ajutor,
Echipa iodEL
已解决! 转到解答。
Buna Darius,
Daca nu vi se aprinde led-ul pe cazul Serial.available() > 0, incercati fara link-ul simbolic '/dev/ttyS0' (ser = serial.Serial('/dev/ttyMCC',115200,timeout=1).
Incercati sa faceti putin debug sa detectati de unde vine posibila problema (seriala pare in regula, nu cred ca e vorba de o problema tehnica, din moment ce puteti detecta ca trimiteti datele dintr-o parte, de la M4).
Cel mai usor, puteti incepe cu Arduino, incercati si prin interfata seriala, asigurati-va ca rulati schita pe Arduino-ul de pe placa si nu printr-o conexiune externa la PC. Detectati daca vedeti/ce port vedeti la Tools -> Ports din interfata Arduino, se poate sa nu vedeti seriala interna dev/tty/MCC. Evitati (pe cat posibil) sa mai folositi delay-uri in loop pentru a evita sa intarziati primirea datelor.
Last thing (si cel mai putin important :smileyhappy:). Daca ati pozitionat led-ul pe pinul 12, asigurati-va ca aveti si o rezistenta aferenta.
Mult spor,
Catalina
Buna Darius,
Daca nu vi se aprinde led-ul pe cazul Serial.available() > 0, incercati fara link-ul simbolic '/dev/ttyS0' (ser = serial.Serial('/dev/ttyMCC',115200,timeout=1).
Incercati sa faceti putin debug sa detectati de unde vine posibila problema (seriala pare in regula, nu cred ca e vorba de o problema tehnica, din moment ce puteti detecta ca trimiteti datele dintr-o parte, de la M4).
Cel mai usor, puteti incepe cu Arduino, incercati si prin interfata seriala, asigurati-va ca rulati schita pe Arduino-ul de pe placa si nu printr-o conexiune externa la PC. Detectati daca vedeti/ce port vedeti la Tools -> Ports din interfata Arduino, se poate sa nu vedeti seriala interna dev/tty/MCC. Evitati (pe cat posibil) sa mai folositi delay-uri in loop pentru a evita sa intarziati primirea datelor.
Last thing (si cel mai putin important :smileyhappy:). Daca ati pozitionat led-ul pe pinul 12, asigurati-va ca aveti si o rezistenta aferenta.
Mult spor,
Catalina