各位好!我使用的是LPC54114音频和语音识别套件(LPC54114 Audio and Voice Recognition Kit|),板载LPC-Link2的核心是LPC4322, 我利用LPC-Config-Tool给它刷入JLink固件,但是却无法使用(CMSIS-DAP固件没问题),MDK找不到LPC54114的内核,请问有知道是怎么回事的吗,真心求教!
Hi Dong Ming Zou,
非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供支持!
从第二幅图可以看出以显示出Jlink firmware 已被成功烧录了,但我们要确认烧录成功后,能否被PC识别出来。
1. 打开控制面板中Devices and Printers,看看是否有Jlink 标志(图1)
2. 打开J-link Commander,看看能否识别出Jlink.
Have a great day,
Ping
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thank you Ping!
找到原因了,我原来的Jlink Devicer似乎不支持LPC-Link2的Jlink firmware,重新安装其他版本的Jlink Devicer之后,可以识别了。