KS22 sdk中的FlexCAN_Uart的demo工程中的通讯问题,当can发送给uart数据后,uart首次给can发送数据时数据有误!请大神指教

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

KS22 sdk中的FlexCAN_Uart的demo工程中的通讯问题,当can发送给uart数据后,uart首次给can发送数据时数据有误!请大神指教

942 次查看
kiva
Contributor III

MCU型号为MKS22FN128VLH12。 这个例程的位置SDK_2.0_MAPS-KS22\boards\mapsks22\demo_apps

我发现在SDK_2.0_MAPS-KS22\SDK_2.0_MAPS-KS22\boards\mapsks22\demo_apps\FlexCAN_UART 的demo工程有一问题。现象为:

    只要是can-->uart方向发送数据后首次uart-->can发送的数据在can这边显示异常,再次就正常了。如图所示。can设备接收到的序号为2的数据是有问题的。接收显示数据应该为0908070605040302,而真正显示结果为0909070705050707。

144435_144435.jpguart-can first transfer error.jpg

望大神可以相助。非常谢谢!Kerry Zhou

标签 (1)
2 回复数

768 次查看
kiva
Contributor III

问题已解决。

0 项奖励

768 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi K IVA,

楼主你好!

不好意思,来迟了,昨天有事情没能帮你分析问题。

如果问题解决,最好也把你的解决方案放出来,这样以后其他网友遇到类似问题也有个参考,谢谢!

后续有问题,欢迎继续发帖交流!


Have a great day,
Jingjing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------