您好:
下载代码后复位后程序不运行,应该是下载到RAM中了,请问如何配置工程下载到Flash中。
您好: Jack
不清楚你用的哪个例程。
如果是官网TRK-KEA128: Kinetis KEA128 StarterTRAK for CAN Applications页面下载的TRK-KEA128_IAR_LABTS1例子,默认就是下载到Flash里的。你可以参考该例程设置。
Best Regards,
Robin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hi Robin
Jack的问题其实是我的问题
具体情况是 我使用的KEAZN64的片子 开发环境是 IAR 8.30.1 根据KEA64的例程文件 开发的程序
插着仿真器download and debug程序就可以正常运行
生成了.out文件 download file以后 拔掉仿真器 程序就无法正常运行 感觉像是程序烧写进入了ram 没有烧写进入flash
配置options - >linker -> config -> KEAZN64xxx2.icf
请教一下 该如何配置 options或者其他配置