移植后运行一段时间会卡死

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

移植后运行一段时间会卡死

1,785 Views
897909781
Contributor II

您好

我使用gui guider1.6.0生成代码并移植后, 隔一段时间就会卡死,增大内存后,仍然会出现次问题,我发现每个界面每次进入后都会重新进行格式初始化,不知道是否和这个有关系,

在gui guider中哪里可以进行设置 使其二次进入不进行格式初始化或者其他方法,谢谢!

0 Kudos
Reply
4 Replies

1,437 Views
ceh0315
Contributor I

大佬,guider怎么移植a!?我用的杰里ac7916,按照论坛的方法移植没成功,按照指示,我将custom和generated两个文件夹复制到我的工程目录下,构建之后出现了很多错误,首先我添加了两个文件夹的路径,其次解决了lvgl的错误,此时只剩一个把结构体lv_ui声明为全局变量了,但此时编译器表示未定义引用lv_ui,搜索后发现了定义它的gui_guider.h文件,于是我引入了它以及custom.h,此时lv_ui不再报错,但出现了很多其他的错误,大约七八十条,有的是别的工程的demo下的time.h文件.有的未定义引用“pthread_mutex_look”,然后我又发现有一堆vdebug.h里面的东西,在我引入头文件之后消灭了一部分错误,现在还有三个实在解决不了,有的甚至干脆全局搜都搜不到,注释不行删文件也没有用,我眼睛都看花了,实在是没办法了,之前也没移植过这种,也不知道我移植的对不对,因而来此抱大腿呐   救救孩子吧  !o! 他现在报错的还是一些c++的东西,我不太懂c++..

0 Kudos
Reply

1,432 Views
leilei_du
NXP Employee
NXP Employee

Hi, 

  请问,您说的杰里ac7916是哪家的MCU,是NXP的MCU吗?

0 Kudos
Reply

1,703 Views
Alice_Yang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @897909781 

Please show the steps that reproduce issue.

BTW, which chip you are using?

 

BR

Alice

0 Kudos
Reply

1,755 Views
897909781
Contributor II

您好,我通过在仿真界面内存监控发现,切换不同界面,内存不断增加 直至100% 从而退出界面

0 Kudos
Reply