大家好,请教一个问题。我现在用的是CodeWarrior11,我在RAM中设置几个变量,在MCU复位后,变量值不会改变。
本来是在Project.prm中设置的,但因为我启用了PE,所以必须在ProcessorExpert.prm中设置,因为此时Project.prm不起作用了。
但这个ProcessorExpert.prm是自动生成的,你在里面写完自已的代码后,每次Hardware界面中Processor配置栏生成MCU配置代码后,都会清掉,非常麻烦。
我在上面图中可以设置非清0内存段,然后在ProcessorExpert.prm会体现出来如下
但我还需在PLACEMENT下填加MY_RAMKEEP INTO RAM_KEEP; //RESET不清0,如下图所示
如果我直接写代码进去,那每次生成PE中MCU配置代码,都会自动清除。请问正确的做法是,我在哪里写这段代码呢?百思不得其解,希望高手给指条明路,谢谢哈!
首先感谢您的回复,谢谢!!
哎,真是郁闷了,按您说的我已经关闭了Generate PRM file,然后重新生成代码。如上图
可是我在Project.prm中填加了相关内容如下图所示,程序中也有
#pragma DATA_SEG MY_RAMKEEP
volatile word Now3HallChangeCount; //重启保存变量
#pragma DATA_SEG DEFAULT //MY_RAMKEEP结束
Build ALL 后 相关变量并没有在0x90位置,而是在0x92。我试着又重新在ProcessorExpert.prm中填加MY_RAMKEEP INTO RAM_KEEP;后,重新Build就正常了,在0x90位置。也就是说关闭了Generate PRM file没作用。我直接把ProcessorExpert.prm文件删除,结果就报错了。。。
Description Resource Path Location Type
mingw32-make: *** No rule to make target `../Project_Settings/Linker_Files/ProcessorExpert.prm', needed by `BLA24S-1000_A01.abs'. Stop. LABLxxx-1000_A01 C/C++ Problem
感觉关闭了Generate PRM file,实际并不起作用,Build时还是需要ProcessorExpert.prm这个文件,而忽视原本的Project.prm
搞不懂了,是哪里还需要设置吗?麻烦再指点一二哈,谢谢