目前正在使用i.MX8QM,但Yocto的环境搭建不成功;
1. 感觉i.MX8与i.MX6编译、下载差异比较大:i.MX6的文件都是分科编译及采用mfgtool下载,i.MX8可以分开编译然后再统一打包用UUU下载,不知道这样理解是否正确?
2. 现在单个文件都能编译,(附件里是分开编译好的文件例表,再加linux内核),但当需要用UUU把打包好的.SDCARD下载时,如何把已编译好的文件打包生成.SDCARD?有没有制作流程?或是还有哪里有问题?
请帮忙看看给点建议,谢谢!
I would suggest you to use the Yocto to build the images.