RT1050 Bootloader & IAP 資源

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RT1050 Bootloader & IAP 資源

4,382 Views
yi-yuanting
Contributor III

但是,在hyper flash Bootloader這塊始終沒有相關資源,這邊說到的
Bootloader資源是如下:

[ 提供API,或是提供example code (command for Cortex-m7),使我們能在
hyper flash內使用此code去jump到不同的sector去執行]

先前使用ST的F4和F7系列時(即Cortex-m4, m7),ST官網有提供這樣的source
code資源,甚至還有具備IAP功能的範例code,大幅加速系統開發,而在NXP
RT1050這塊,希望也能提供類似資源,不然在開發application軟體時,還要先花
大量時間資源去開發IC底層相關的bootloader,開發出來後也只適用於RT1050(因
Bootloader本來就很適應體高度相關),這樣的經濟資源效益不夠,因此希望
RT1050也能提供相關資源。

我想RT1050 bootloader的資源應該是遲早會在MCUX-SDK的新版本提供,這邊有說
到: https://community.nxp.com/message/1004044?
commentID=1004044#comment-1004044

但是仍然不知道確切的公佈時間,距離上面這篇回應時間到現在已經又過一個月
了,想請問目前有進一步資訊嗎?

感謝回應 :smileyhappy:

Tags (1)
9 Replies

3,002 Views
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

关于如何启动hyper flash 你可以参考我们的Application Note

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12107.pdf?fsrch=1&sr=2&pageNum=1 

0 Kudos
Reply

3,002 Views
yi-yuanting
Contributor III

Joan你好,

你提供的這份我已經看過,並非Flashloader/IAP,這份只是教如何讓系統從flash開機而已,

我們所需要的功能是在Flash內,由一個application切換到另一個application,常見的說法叫做"Jump to application",

在Cortex-M4系統的做法是透過CMSIS的API:__set_MSP,把Main stack point指定到你想跳過去的address,接著執行jump的動作,系統此時就從current flash address 跳轉到你想去的destination flash address,

在Cortex-M7的RT1050資源中,我們找不到類似的source code範例,因此來此詢問

謝謝

joanxie 留言:

关于如何启动hyper flash 你可以参考我们的Application Note

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12107.pdf?fsrch=1&sr=2&pageNum=1 

0 Kudos
Reply

3,002 Views
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

明白你的意思了,去问了下RT1050 team的工程师,这个release的时间还没有定,没有具体时间

0 Kudos
Reply

3,002 Views
yi-yuanting
Contributor III

謝謝,看來有得等了..... 這幾乎是產品必備功能,ST有資源,我相信NXP也應該要有!! 

Joan Xie 留言:

明白你的意思了,去问了下RT1050 team的工程师,这个release的时间还没有定,没有具体时间

0 Kudos
Reply

3,002 Views
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我们五月底会有好多新的release出来,你可以关注下

3,002 Views
1573962322
Contributor I

@Joan Xie 员工你好,请问下IAP这一块的例程有了吗?很需要

0 Kudos
Reply

3,002 Views
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

最新的SDK 应该有了,你可以去下载看看flashloader 这块

0 Kudos
Reply

3,002 Views
1920844004
Contributor III

@Joan Xie 员工

你好,请问下IAP这一块的例程有了吗

0 Kudos
Reply

3,002 Views
chunleizhang
Contributor I

@Joan Xie 员工

你好,请问下IAP这一块的例程有了吗?我也很需要,一直在等呢

0 Kudos
Reply