引脚外接p沟道mos的栅极,p沟道源极接5V,之间用上拉电阻连接
配置图ODE设置开漏,pull_en_b使能,pu/pd/keeper必须三选1
如何配置gpio,只需要开漏输出不需要pu/pd?
Hi bloath,
I.MX的每个引脚都可以配置上拉、下拉和Open Drain,每个脚都有一个driver的配置寄存器,以GPIO3_IO18为例:
寄存器:IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO3_IO18
Address: 20E_0000h base + 3D8h offset = 20E_03D8h
这个bit[11]配置1,GPIO3_18引脚,就是OD了。
这些信息,你可以在reference manual中得到。
Have a nice day!
BR,
weidong