您好,我通过IMX6Q平台+QT5做视频与QT页面overlay,将QT显示在FB0,视频通过IPU显示在FB0,通过colorkey的方式叠加,视频播放前QT的UI可以正常响应,视频播放后,QT的UI无响应(button按下没反应)。是什么原因,怎么解决? 非常感谢!!!
你好
fb0 不是bg吗 你这样的话 qt不是被挡住了吗
谢谢
键盘还能够正常响应,就是鼠标没反应了。
为什么都用FB0? 试试播放视频用FB1呢?
sorry,我笔误,视频是在FB1显示的,我现在是yocto的x11平台,我发现视频播放后,只要操作QT的UI变化就会卡住。比如说视频播放后,我响应键盘事件去处理一些逻辑没有问题,但是一旦发生界面UI变化比如重绘一个label就会卡住,之后就不响应事件了。是x11的后端跟ipu直接操作framebuffer冲突吗?
what bsp version do you use? you can use alpha blending for this case, you can refe to the link as below:
https://community.nxp.com/message/976947?commentID=976947#comment-976947