你好!
我在使用该芯片进行Debug,遇到一些问题:
1、我只使用KBI的一个引脚中断,并且设置为只检测下降沿,但是奇怪的是;上升沿也被检测并产生中断。
2、如果发生了中断,在SC和SP中的标志位都清零的情况下,还会进入中断,只不过SC和SP寄存器中的标志位并没有置位
Hi YiJun,
请问你是否测试过最新MCUXpresso SDK中的KBI例程?
不清楚你是否基于MCUXpresso SDK写的程序测试,因为还有一个比较旧的软件包FRDM-KEXX-Driver-Library-Package。
我使用FRDM-KE06Z开发板测试FRDM-KEXX-Driver-Library-Package中的KBI例子,并没有遇到你说的上升沿也反转LED灯电平的情况。
能否附件上传你的测试工程呢? 以便我直接在FRDM-KE06Z开发板上测试。
我和那位题主还在KBI问题求助帖子里讨论。
Best Regards,
Robin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
你好,能否把SDK_2.4.1_FRDM-KE06Z这个库,下载链接发一下,我找不到这个东西;我是在debug时发现这种问题,测试工程,我稍后附上
你好,按照你的截图,我已下载SDK,还未测试。
论坛里发不了“附件”?
我在那个帖子里答复你了