RT1050 EmWin Maximum number of available layers

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

RT1050 EmWin Maximum number of available layers

1,011件の閲覧回数
shawn_chai
Contributor I

我在使用 RT1050 进行 emwin 的项目开发的时候,在 GUIConfig.C 文件里面设置了最大图层为 2,但是使用图层链接函数     GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 1); 这个函数的时候,最后一个 layer 的参数不为 0 的时候,该函数返回的值都是0,也就是说我只能创建 0 号图层,请问一下这个问题该怎么解决呢?

ラベル(1)
0 件の賞賛
1 返信

761件の閲覧回数
b36401
NXP Employee
NXP Employee

Regarding to EmWin issues you could directly contact SEGGER:

https://www.segger.com/products/user-interface/emwin/

Have a great day,
Victor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛