RT1176 T5引脚影响Jlink烧录程序

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RT1176 T5引脚影响Jlink烧录程序

556 Views
Karvin
Contributor I

RT1176 T5引脚配置成了SPI6功能的SOUT,连接一个WIFI模组,在使用过程中WIFI模组会断电,将SOUT拉低,拉低后会导致在用Jlink烧录时报错。请问除了更换其他IO有没有什么软件解决方案。

Karvin_0-1700017418903.png

 

0 Kudos
Reply
3 Replies

544 Views
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @Karvin ,

  楼主你好!

  你的问题是必然,因为你用的脚是JTAG脚,我猜测你使用的是JTAG 接口而不是SWD接口。

  

kerryzhou_0-1700031339376.png

kerryzhou_1-1700031344019.png

 

如果要规避这个问题也好解决,你把JLINK使用SWD就可以了。

 

Wish it helps you!

Best Regards,

kerry

 

 

0 Kudos
Reply

538 Views
Karvin
Contributor I

 

您好,使用的是SWD模式,JLink仅连接到了RT1176的T6和U7两个脚。T5脚仅使用于外设的SPI通信使用 。Karvin_0-1700034058724.png

 

0 Kudos
Reply

532 Views
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @Karvin ,

 看看你的代码,是不是配置SWO了:

  pinmux.c里面:

 

1.jpg

如果是,你把这个代码直接屏蔽了,改成你的用的功能。

还有,你在官方的板子能复现问题吗?

Best Regards,

Kerry

 
 

 

 

 

0 Kudos
Reply