RT1176 T5引脚配置成了SPI6功能的SOUT,连接一个WIFI模组,在使用过程中WIFI模组会断电,将SOUT拉低,拉低后会导致在用Jlink烧录时报错。请问除了更换其他IO有没有什么软件解决方案。
Hi @Karvin ,
楼主你好!
你的问题是必然,因为你用的脚是JTAG脚,我猜测你使用的是JTAG 接口而不是SWD接口。
如果要规避这个问题也好解决,你把JLINK使用SWD就可以了。
Wish it helps you!
Best Regards,
kerry
您好,使用的是SWD模式,JLink仅连接到了RT1176的T6和U7两个脚。T5脚仅使用于外设的SPI通信使用 。
看看你的代码,是不是配置SWO了:
pinmux.c里面:
如果是,你把这个代码直接屏蔽了,改成你的用的功能。
还有,你在官方的板子能复现问题吗?
Kerry