您好!
我正在嘗試用FPGA模擬I3C slave
問題 請問模擬I3C的FPGA有需要特殊接口嗎? (因為I3C有pushpull、opendrain)
楼主你好!
请问你使用的是NXP的什么芯片?
如果是RT600,本身自带了I3C模块,你可以查看相关的user manual 和SDK代码。
具体关于I3C的协议,建议你去mipi下载协议文档查看,谢谢。
http://www.mipi.org/
Best Regards,
kerry
我是使用RT685SFV作為I3C master
我是自己製作一個I3C slave燒入至FPGA作為slave
但只要我I3C slave code燒錄至 FPGA中就會出現傳輸問題(SDA會有glitch,我已用相同的master板子與相同的FPGA(燒錄I2C slave)且I2C SCL 調整到與I3C SCL速度相同 1.2M但是就不會有glitch)
所以才想問若要把FPGA當作I3C slave是不是要用有I3C 接口的特殊FPGA
不知道你是否还有另外一块685芯片,你可以配套测试I3C看看,另外一块做从机。
I3C不是I2C,所以如果你有支持I3C的FPGA,那是最好的,否则用I2C会有问题。因为I2C和I3C的协议是完全不一样的。
另外, 建议你用公司的邮箱新建case,这样会有较高的支持等级。
Kerry