How to write and read user data from the On-chip Flash in RT1064?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

How to write and read user data from the On-chip Flash in RT1064?

2,405件の閲覧回数
15219661324
Contributor III

Is there an example of how to write and read user data from the On-chip Flash in RT1064?

ラベル(1)
タグ(1)
0 件の賞賛
返信
7 返答(返信)

2,237件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport
0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
15219661324
Contributor III

你好,

非常感谢你的回答。但是我其实是想问如何像k60、stm32那样,使用内部flash储存一些数据(比如某个变量的数据)?

希望再次收到你的回复。

0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

There is an example in SDK_2.7.0_EVK-MIMXRT1064\boards\evkmimxrt1064\driver_examples\flexspi\nor

Regards,

Jing

0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
15219661324
Contributor III

你好,

感谢你的回答。你提及的demo是操作外部flash的,请问有没有操作内部flash的例子。

批注 2020-03-22 150207.jpg

谢谢。

0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

确实是没有写flexspi2的例子。你可以参考flexspi1的例子,从它上面改。flexspi1和flexspi2的结构和程序是一样的。

Regards,

Jing

0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
15219661324
Contributor III

你好,

https://community.nxp.com/thread/524692 这个贴子说不能这么干,我用了上面提供的附件,但是不能正常工作。

0 件の賞賛
返信

2,237件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

我想Jeremy的意思应该是EVK板上的flash是ISSI的,但是RT1064内嵌的是MXIC的。LUT表是要改的。如果用ROMboot的参数和函数就比较方便,省了设置的麻烦。

Regards,

Jing

0 件の賞賛
返信