External Boot Switch与RGB屏数据线冲突,怎么解决?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

External Boot Switch与RGB屏数据线冲突,怎么解决?

跳至解决方案
1,164 次查看
FromCH0
Contributor II

Dear NXP 技术支持,

    在MIMXRT1170-EVK开发板中,GPIO_DISP_B1_06~GPIO_DISP_B1_11以及GPIO_DISP_B2_00~GPIO_DISP_B2_05是用来设置External Boot Switch的,但是,目前,我将它们作为RGB屏数据线了,两者就有冲突,请问怎么解决这个问题?在我的设计中,GPIO_DISP_B1_06~GPIO_DISP_B1_11用来作为LCDIF_DATA02~LCDIF_DATA07,而GPIO_DISP_B2_00~GPIO_DISP_B2_05用来作为LCDIF_DATA08~LCDIF_DATA13了。

External Boot Switch与RGB数据线冲突.png

       此致

敬礼!

0 项奖励
回复
1 解答
1,118 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @FromCH0 ,

 不好意思回复迟了。

是的,您的理解完全正确,我之前回复想和您说的,其实您可以不接LCD直接先让板子启动起来,然后这些冲突的脚就可以释放了,这个时候再上LCD就没问题了。

或者可以这么讲,就是你的LCD外围电路如果不影响BOOT_CFG启动的条件,也是没有关系的。

BOOT_CFG主要就是启动的时候给ROM去做判别用的。

 

希望能帮到您。

如果还有问题,欢迎继续交流。

如果问题解决了,还请帮我点击correct answer, 谢谢。

任何新问题,欢迎新建case交流。

Best Regards,

Kerry

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
回复
4 回复数
1,140 次查看
FromCH0
Contributor II

其实,不走Fuse(就是不修改原理图设计)也可以吧?因为External Boot Switch是启动阶段起作用吧?

0 项奖励
回复
1,119 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @FromCH0 ,

 不好意思回复迟了。

是的,您的理解完全正确,我之前回复想和您说的,其实您可以不接LCD直接先让板子启动起来,然后这些冲突的脚就可以释放了,这个时候再上LCD就没问题了。

或者可以这么讲,就是你的LCD外围电路如果不影响BOOT_CFG启动的条件,也是没有关系的。

BOOT_CFG主要就是启动的时候给ROM去做判别用的。

 

希望能帮到您。

如果还有问题,欢迎继续交流。

如果问题解决了,还请帮我点击correct answer, 谢谢。

任何新问题,欢迎新建case交流。

Best Regards,

Kerry

0 项奖励
回复
1,102 次查看
FromCH0
Contributor II
感谢!
0 项奖励
回复
1,152 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @FromCH0 ,

 感谢您对NXP产品的关注与支持,下面由我为您提供技术支持服务。

这个问题好解决,你的问题是LCD和BOOT_CFG重复了

kerryzhou_0-1719399453686.png

这个好弄,因为BOOT_CFG可以走fuse,你可以配置fuse,然后从fuse启动。

当然注意,fuse烧过之后不能恢复,您就得一直走fuse,所以我建议你在产品最后阶段再烧fuse。

kerryzhou_1-1719399627179.png

希望能帮到你。

如果还有问题,欢迎继续交流

Best Regards,

kerry

 

 

 

0 项奖励
回复