Dear NXP 技术支持,
在MIMXRT1170-EVK开发板中,GPIO_DISP_B1_06~GPIO_DISP_B1_11以及GPIO_DISP_B2_00~GPIO_DISP_B2_05是用来设置External Boot Switch的,但是,目前,我将它们作为RGB屏数据线了,两者就有冲突,请问怎么解决这个问题?在我的设计中,GPIO_DISP_B1_06~GPIO_DISP_B1_11用来作为LCDIF_DATA02~LCDIF_DATA07,而GPIO_DISP_B2_00~GPIO_DISP_B2_05用来作为LCDIF_DATA08~LCDIF_DATA13了。
此致
敬礼!
解決済! 解決策の投稿を見る。
Hi @FromCH0 ,
不好意思回复迟了。
是的,您的理解完全正确,我之前回复想和您说的,其实您可以不接LCD直接先让板子启动起来,然后这些冲突的脚就可以释放了,这个时候再上LCD就没问题了。
或者可以这么讲,就是你的LCD外围电路如果不影响BOOT_CFG启动的条件,也是没有关系的。
BOOT_CFG主要就是启动的时候给ROM去做判别用的。
希望能帮到您。
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我点击correct answer, 谢谢。
任何新问题,欢迎新建case交流。
Best Regards,
Kerry
其实,不走Fuse(就是不修改原理图设计)也可以吧?因为External Boot Switch是启动阶段起作用吧?
Hi @FromCH0 ,
不好意思回复迟了。
是的,您的理解完全正确,我之前回复想和您说的,其实您可以不接LCD直接先让板子启动起来,然后这些冲突的脚就可以释放了,这个时候再上LCD就没问题了。
或者可以这么讲,就是你的LCD外围电路如果不影响BOOT_CFG启动的条件,也是没有关系的。
BOOT_CFG主要就是启动的时候给ROM去做判别用的。
希望能帮到您。
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我点击correct answer, 谢谢。
任何新问题,欢迎新建case交流。
Best Regards,
Kerry
Hi @FromCH0 ,
感谢您对NXP产品的关注与支持,下面由我为您提供技术支持服务。
这个问题好解决,你的问题是LCD和BOOT_CFG重复了
这个好弄,因为BOOT_CFG可以走fuse,你可以配置fuse,然后从fuse启动。
当然注意,fuse烧过之后不能恢复,您就得一直走fuse,所以我建议你在产品最后阶段再烧fuse。
希望能帮到你。
如果还有问题,欢迎继续交流
Best Regards,
kerry